This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138:模拟比较器

Guru**** 2566385 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/611722/ucd3138-analog-comparator

器件型号:UCD3138

大家好、

我对模拟比较器有一些问题。  

1、对于64引脚 UCD3138、在 AD07的引脚#5中、它被写为"连接到比较器 F 并参考到比较器 G"。 在这个解释中、"比较器 G 的引用"语句对我来说不是很清楚。 您能不能更清楚一点

2、AD03的引脚8连接了比较器 B 和 C。这是否意味着比较器 B 和 C 不能单独使用? 据我了解、只有一个测量值(如输出电压)可以连接到 AD03、如果我同时启用比较器 B 和 C、它们会将测量值(Vout)与相应的参考值进行比较。 如果是这种情况、在一个引脚上放置两个比较器的主要目的是什么?

如果有人帮助我、我将不胜感激。  

此致、

Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Steve、

    AD07可以是比较器 G 的输入、然后与内部 DAC 基准进行比较;或者、它可以编程为比较器 F 的基准输入、而另一个输入来自 AD06。

    比较器 B 和 C 共用同一个引脚 AD03、但它们具有不同的基准 DAC 和不同的配置、例如上升沿触发或下降沿触发、通常用于 UVP 和 OVP。

    此致、
    肖恩