This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92515HV:IADJ 最大输入电流

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92515HV, TPS92515

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/611841/tps92515hv-iadj-max-input-current

器件型号:TPS92515HV
主题中讨论的其他器件: TPS92515

早上好、

我想通过使用模拟/数字电位计创建分压器来调节 TPS92515HV 上的电流。

由于 TPS92515HV 在其 IADJ 引脚上构建了二极管钳位、因此我想为上电压提供3、3V 电压。 我的问题是 IADJ 引脚的最大输入电流是多少? 我是说芯片内钳位二极管的最大电流是多少? 我在数据表中找不到它。

此致、

YO Shua

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yo、

    TPS92515的 IADJ 引脚上没有二极管钳位。 它具有高阻抗、如果不使用模拟调节、则可以连接到 VCC (5V)。 超过2.4V 后、电流感应电压不会进一步增加。  因此、它上的3.3V 电压将不会有问题。 数据表中的绝对最大规格为5.5V。

    此致、

    克林特