This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90124A:在 EVM UCD90SEQ64EVM 上

Guru**** 2562180 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD90124A, UCD90124

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/610330/ucd90124a-on-evm-ucd90seq64evm

器件型号:UCD90124A
主题中讨论的其他器件: UCD90124

您好!

 我正在尝试 Fusion Power Designer 为 UCD90xxx 系列器件创建图像...

我可以使用 GUI 设置“打开序列”,但无法创建正确的关闭序列..... 我已将开/关配置设置为控制/操作模式,但仍然无法创建软停止...我在 GUI 中找不到用于设置关断序列的正确设置...我只能根据控制引脚的失效创建关断延迟 如何创建与导通相关序列类似的关断相关关闭序列?

使用 Fusion 版本 v7.0.11…

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rakesh
    UCD90124不支持定序关闭依赖项。 请订购 UCD90124A。
    谢谢
    Yihe