This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90160A:防止 Fusion V7.11.11中的轴设置不正确/无效

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/608860/ucd90160a-prevent-incorrect-invalid-axis-settings-in-fusion-v7-0-11

器件型号:UCD90160A

尊敬的 TI 团队:

配置窗口监测选项卡中的轴最小值/最大值设置可以设置不正确的值、例如负电压(无论如何都不能使用 UCD90xxx 器件监测)或最大值可以设置为低于最小值。 当这样做时、即使将值改回正确/有意义的设置、仍然可能会以某种方式错误显示:

如果用户无法设置不正确/无效的值(负值和最小值>最大值)、我更愿意这样做。

此致

布恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    布恩
    感谢您的评论。 我们将对此进行回顾。
    此致
    Yihe