This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5088:LM5088不能正常工作。

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/610674/lm5088-lm5088-doesn-t-work

器件型号:LM5088

您好!

下面的原理图由 WebBench 工具绘制。 但它不起作用.. 未调节.. 只需绕过...

HG 处无信号。 您会检查我的原理图吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    原理图未通过。您是否可以尝试附加相同的。

    ----阿姆布雷什
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您在 Vout 处测量了 Vin、则顶部 FET 很可能发生故障。  您的设计是否正常工作?  

    正如 Ambreesh 提到的、原理图未显示。  请尝试重新发布吗?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题是 FET 的源极和漏极的方向。

    在我们更改了 FET 的源极和漏极后、它可以正常工作

    谢谢、

    Nick  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴听到它正在工作。