This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:bq25703A/预充电电流调节精度

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/611826/bq25703a-bq25703a-pre-charge-current-regulation-accuracy

器件型号:BQ25703A

您好!

我知道、预充电电流可以设置为64mA、但在电气特性中、128mA 是最低值。 那么、我认为64mA 时的精度将低于128mA、对吧? 您能否估算64mA 和2S-4S 之间的毛变化、如+/-40%?

此致、
Satoshi / Japan Disty

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 64mA 时的精度将低于128mA。 如果128mA 的精度为+/-30%、我将为64mA 提供+/-60%的精度。 这是一个保守数字、可确保您的设计具有足够的裕度。 如果充电器电流非常小、您可以使用20m Ω 充电感应电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果128mA 的精度为+/-30%、我将为64mA 提供+/-60%的精度。