This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2410:来自 Orinf IC 的辐射

Guru**** 2573845 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/611330/tps2410-radiation-from-orinf-ic

器件型号:TPS2410

大家好、

我在其中一款产品中使用 TPS2410 Oring IC 来对两个12V 电源轨进行 Oring。

ORing 工作正常、但在 IC 顶部发现了辐射发射。

我已关闭设备中的所有其他 PWR 线路并仅为板中的 Oring IC 供电、但发射仍在进行。  

请参阅以下原理图和发射波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PK、

    我无法打开附件。  TPS2410具有一个我认为为~ 1MHz 的电荷泵。  它可能会发出非常小的 EMI 信号、非常低的功率级别。  电荷泵是使用 N 沟道 FET 进行 ORing 操作所必需的。  我假设您正在使用"填充器"进行检测。  您应该能够确认基波频率和奇次谐波(如果存在)。  在10M 时、我认为它是无法检测到的。

    Brian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的电路图

    使用近场探针在 Oring IC 顶部测量的辐射。我们将17MHz 的谐波调至18MHz  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    电荷泵的频率实际上为~ 8-10MHz、因此18MHz 谐波声音听起来很好。 发射极低。 感谢您提供的信息、非常有趣!

    Brian