This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2115A:在输入源之间切换

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2115A, TPS2113A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/611833/tps2115a-switching-between-input-sources

器件型号:TPS2115A
主题中讨论的其他器件: TPS2113A

你(们)好

 我使用 TPS2115A 在 BATTER-1和 BATTER-2之间切换。 我是否可以使用同一产品实现墙上输入和电池1之间的开关?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Padmaphriya、

    TPS2115A 不区分电源类型、因此应将该器件用于壁式适配器而不是电池。 如果您希望进一步定制解决方案、可以使用 TPS2113A 的 SENSE 引脚设置自动切换的阈值。

    谢谢、

    Alek Kaknevicius