This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM27761:10mA 负电源电流限制

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LM27761

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/611775/lm27761-negative-supply-current-limit-at-10ma

器件型号:LM27761

我们需要一种能够将负稳压器 LM27761 (-3.5V)的 o/p 电流限制为10mA 的方法、否则10mA 电流不应增加。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rahul、

    仅需澄清一下、您是否正在寻找一个可放置在 LM27761电源路径中的开关、该开关会将器件的电流限制为10mA? 如果这是-3.5V 应用、那么我们没有任何能够处理负电压的集成负载偏斜或电子保险丝。

    谢谢、

    Alek Kaknevicius