This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62122:最大输出电压

Guru**** 2563830 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62122, TPS62125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/611642/tps62122-maximum-output-voltage

器件型号:TPS62122
主题中讨论的其他器件: TPS62125

大家好、团队成员。

请告诉我将 TPS62122的输出电压设置为超过5.5V 时的风险

我们的客户希望在6V 输出电压之前使用它。

但6V 是最大额定值、因此 他们考虑使用大约5.8V 的电压。

BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    否、我们不建议在建议的运行条件之外运行。 请使用支持更高输出电压的 TPS62125。