This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2674:需要有关选择电感器规格范围的帮助?

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2674

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/611753/lm2674-need-help-to-select-inductor-specification-range

器件型号:LM2674

您好!

我使用 LM2674将5伏转换为24伏。

我选择了68uH、如何为电感器选择其他规格、例如

电感器的额定电流(Isat、IRMS)-

电感器的电阻-

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为我的附件不可见。 我要附在这里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    通常、我将为 RMS 电流和饱和电流选择电感器额定值、使其高于 IC 的电流限值。 在您的情况下、这意味着大于1.25A。我为所需的外壳尺寸和额定电流选择可以使用的最低电阻。 电阻越低、效率越高。 通常、一旦您选择电感和电流额定值、外壳尺寸和电阻是固定的、因为电感决定匝数、电流额定值决定线规。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    LM2674是 SIMPLE SWITCHER 500mA 降压稳压器。

    我 µH 了68 μ s、
    IRMS - 600mA、
    isat - 700mA、
    直流电阻- 0.38欧姆

    我的选择是否正确?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这适用于您的正常应用、但如果您遇到故障情况(过流或短路)、您的电感器可能会饱和并过热。 选择额定电感器的 DCR 越低、效率越高。 这是你的决定。