This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28911:UCC28911#39;s 非隔离式电源的可用性。

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28881, UCC28911, PMP10834, UCC28700, UCC28C42

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/611616/ucc28911-on-useability-of-ucc28911-s-non-isolation-power-supply

器件型号:UCC28911
主题中讨论的其他器件:UCC28881UCC28700UCC28C42

大家好、团队成员。

我正在考虑 TI 的电源解决方案是否可以按照以下规格提出。

其中、我认为 UCC28881似乎可用。

但是、我认为 UCC28911似乎具有更大的输出功率和品质因数。

问得好。

UCC 28911是否可以使用以下电压规格?

(如果答案是"是"。)

最大电流是多少、可以输出多少 A 的电流(或多少 W 的功率)?

<规格>

・输入电压:280V_DC

・输出电压:12V_DC

・输出功率:稍后确认

※非隔离

请帮帮我们。

此致、

Masumi Sekiguchi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、UCC28911可通过280V 直流输入使用。 根据数据表的第6节、适配器/封闭应用中的最大输出功率约为8W、开放式框架应用中的最大输出功率约为12W。

    此致

    比利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    为了澄清 Masumi 的问题、UCC28911在非隔离反激式配置中可提供比 UCC28881作为非隔离式降压提供更多的输出功率。

    在非隔离式降压模式下、UCC28911提供的功率比反激式模式下更低、如果您希望使用降压拓扑、UCC28881可能是更好的选择。

    对于更高输出功率/输出电流降压设计 、需要使用外部开关、例如使用 UCC28700的 www.ti.com/.../PMP10937或使用 UCC28c42的 www.ti.com/.../PMP10834中所示。

    希望这对您有所帮助。
    谢谢
    比利