This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63070:TPS630701启动问题

Guru**** 2563460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/611340/tps63070-tps630701-startup-question

器件型号:TPS63070

大家好、

 在 TPS630701中、数据表具有以下参数

  1. …的 VIN 输入电压范围;Vout < 3.0V:3.0 μ A 16V
  2. …VIN 的 IQ 静态电流;IOUT= 0mA、VEN = VIN = 6V、PFM VOUT = 5V;Tj =-40°C 至85°C:54 μ A μA μ A

 

第一        点:这是否意味着@ Vin = 2.5V 和 Vout = 5V 启动时部件不工作? 换言之:启动时的 Vin 范围是多少@ Vin = 2.5V 和 Vout = 5V

-        第二点:您能否提供显示 VIN = 2V 至3V、VOUT = 5V 且 Tj = 0至45°C 时最大 IQ 的曲线? 这将非常有帮助。

此致

Anil

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1、是的、启动时 Vin 上至少需要3V 电压、除非 Vout 在启动前预充电至高于3V 的电压
    2.我没有他们,如果有的话,我需要在数据库中进行研究。 我一研究它就会回来

    目标终端设备是什么?