This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28180:UCC28180中的外设电路设计

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28180, TIDA-00443, UCC28700, UCC28070A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/611273/ucc28180-peripheral-circuit-design-in-ucc28180

器件型号:UCC28180
主题中讨论的其他器件: TIDA-00443UCC28700UCC28070A

您好专家、

我们已被纳入 UCC28180中、并希望通过使用  UCC28180实现1kW PFC 设计、但目前我有以下一些问题:

  我看到引脚7 VCC 需要外部电源、您能推荐合适的 IC 吗?

  关于外设电路、如何设计输入侧 UVLO 和 OVLO、您是否有参考设计?

  您能否推荐输出直流极性反向保护 IC?(不是二极管形式)

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Jenny

    您可以查看参考设计 TIDA-00443 -这是一种900W 设计、但它会让您了解1kW 设计的外观。

    偏置电源可由小型反激式电源供电- UCC28700是一款非常适合在此处使用的控制器。

    对于反极性保护、我建议您查看 LM74610器件。 这适用于电压低于 PFC 输出中电压但可针对此应用进行调整的电池应用。
    我不知道为什么您需要对 PFC 级的输出进行反极性保护-没有机制在输出上生成负电压、在任何情况下、如果有输出电压反转、它将被的串联组合钳制 PFC MOSFET 和升压二极管。 该路径是拓扑中固有的。

    此致
    Colin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Colin:

    在反极性保护方面、我应该被描述为:输出电线插头保护、因为我的电源分为两部分:一个部分是交流至直流;另一个部分是直流至直流; 两个电源通过电缆连接、我们的客户要求我们具有此功能。

    期待您的回复
    谢谢!

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Michael

    谢谢-这一点更清楚了。 确保直流/直流级正确连接的最简单且最有效的方法是使用极化插头-有效地防止有人反转连接。 这是您可以做的吗?

    LM74610可以保护直流/直流级免受极性错误连接的影响、并进行修改以使其能够在400V 左右的电压下运行。

    此致
    Colin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Colin:í a
    您的方法、我与客户沟通、但由于结构问题、客户不同意修改连接器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    LM74610。 反向保护 IC 中的这种极性是否能够连接到输入或输出?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    LM74610连接到直流/直流转换器的输入端-您必须添加额定值适当的 MOSFET 开关、并确保不超过 LM74610的42V 阴极到阳极额定值。 对于400V 输入、这意味着您将需要一些分压器。
    此致
    Colin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Colin:í a
    您还需要回答另外两个问题。
    A.U.CC28180 IC 输出功率可以达到2kW? 如果是、您能否提供参考电路?
    B.CC28180如何进行输入电压保护:输入过压保护和欠压保护必须切断交流输入。 (可能最终需要继电器、外设控制电路)。
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~μ A
    期待您的回复
    谢谢!
    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael

    控制器本身当然可以控制2kW 动力传动系统。问题是升压级中的电流开始变大、并且该功率水平高于我们通常建议使用单相 CCM 控制器的水平-总之就是这样 工作但并非最佳。

    在这个功率级别上、我们通常建议基于 UCC28070A 控制器的两相交错 CCM PFC -我建议您查看它。

    关于输入电压保护-输入电压 UVLO 必须在外部完成。

    输入过压保护-同样、必须在外部提供此保护。  瞬态保护(例如符合 IEC61000-4-5的闪电浪涌测试)通常由压敏电阻或类似器件提供。

    此致

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Colin:í a
    感谢您耐心地帮助我回答问题。 您对我的信息的回复对我很重要。 感谢您的帮助。
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~μ A
    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Michael

    不用客气。

    此致
    Colin