This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC3895:可变相移和占空比

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28950, UCC2895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/610874/ucc3895-varying-phase-shift-and-duty-ratio

器件型号:UCC3895
主题中讨论的其他器件:UCC28950UCC2895

我在圣克拉拉的 Kilby 实验室工作。

我想使用该组件、因为它看起来能够输出两个 PWM 波形-每个波形都有自己的互补波形(总共4个信号)。

根据我的理解、您应该能够改变:

OUT/B 和 OUT/D 的占空比

outa 和 outc 之间的相移

数据表未显示如何执行此操作。 在这一点上,任何帮助都将不胜感激。

-Roy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)罗伊

    OUTA/OUTB 对和 OUTC/OUTD 对的占空比固定为50%-您将无法改变占空比。 这是 PSFB 的性质-施加在变压器上的占空比由两对(OUTA/OUTB 和 OUTC/OUTD)之间的相移设置

    2.两对之间的相移由反馈系统设置-您将在 OUTA/OUTD 和 OUTB/OUTc 之间获得相同的相位-这些不是单独变量。

    如何执行此操作? -将器件配置为电压模式控制-在此模式下、占空比由误差放大器输出端的电压设置-因此将误差放大器配置为电压跟随器-(将 EAN 连接到 EAOUT)并使用 EAP 处的电压控制占空比。

    希望这有所帮助-取决于您所做的工作、但更简单、更灵活的解决方案可能是使用微控制器、甚至一些分立式逻辑器件或两个 PWM 控制器。

    此致
    Colin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Collin、

    数据表中显示为"0%至100%占空比控制"的行可让我相信这个芯片具有我想要的功能、但是您的解释会清除问题。

    您知道吗?TI 芯片能够输出2个 PWM 信号及其互补信号(共4个信号)、您可以在其中调整频率、占空比、相移和死区时间?

    如果没有、是否有一个可输出 PWM 信号并可与外部时钟同步的芯片? 这样、我可以使用其中的两个、并在外部进行相移。

    -Roy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)罗伊

    再想想吧——你可以尝试一下——
    使用两个 UCC28950器件
    将它们设置为电压模式-使用施加到每个器件 EA 输入的相同电压来控制占空比。

    生成宽度可变的同步信号-任何合适的信号发生器都可以实现这一目的。 SYNC 信号的频率控制系统的频率、占空比将调整两个 UCC28950器件之间的相移。

    将 UCC2895的其中一个与 SYNC 信号的下降边沿同步- UCC28950在下降边沿同步-并使用它来同步两个器件中的一个
    将另一个 UCC28950与 SYNC 信号反相版本的下降沿同步


    和每个 UCC28950器件的 OUTA/OUTD 对-和函数将为您提供 PWM 信号
    通过调整 SYNC 信号的宽度来控制两个 UCC28950器件与信号之间的相位

    应该很容易! 这都是基于硬件的-您可能会发现对微控制器进行编程会更容易为您完成它,但是...

    此致
    Colin