This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A8300:TPS7A8300、外部电阻模式

Guru**** 2580915 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A8300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/611095/tps7a8300-tps7a8300-external-resistor-mode

器件型号:TPS7A8300

大家好。

我设计了 TPS7A8300线性稳压器电源。

我使用过 Anyoy 设备很多次、因此我熟悉弹出模式。 很好。

我只想使用一种 LDO、我需要4.5V、我设计了外部电阻器模式。

但它不起作用。

我认为10K/46.3K 网络将提供4.5V 电压、但输出大约为1.4V

我更改了20K/91K、与数据表示例类似、但输出大约为1.2V

所以... 我测试许多电阻器网络集。

2K/9.1K 输出大约为2.3V

1K/4.7K 输出为3.6V

200 / 910输出约为4.0V

100 / 470输出大约为4.3V....

如数据表中所述、输出差应非常小、但结果相差很大。

在担心我的错误之后,我换了两个电阻器20K/91K -> 91K/20K

但该输出大约为0.806V。

FB 引脚(引脚编号3)的测量电压始终为0.8V

我想知道我做了什么错。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JaeKyung:

    这是非常奇怪的行为。 您能否与我们分享您的原理图以便我们进行检查? 如果不看原理图、我唯一能想到的是器件在这些测试期间加载、并且直流电流路径中到测试点有一些电阻。 这将导致下降、如您所见、随着 R1的降低、下降幅度会减小。 请参阅下面的原理图。  

    -Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kyle。

    我想上传我的原理图、但我没有

    这是我的原理图。 为了进行测试、我现在移除了 R114。  

    如有任何意见,请提出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kyle。
    我检查了方框图、因此在外部电阻器模式下、OUT 和 SNS 之间不连接。
    因此、我重新计算外部电阻器的值包括内部电阻器(2R)。
    现在、它运行良好。