This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM2941C:LM2941C

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2941

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/611524/webench-tools-lm2941c-lm2941c

器件型号:LM2941C
主题中讨论的其他器件:LM2941

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我对该 LM2941CT 稳压器有以下问题:

 LM2941CT 的数据表中指定了最大压降电压为1V。

因此、可以理解、如果输出必须保持为 x 伏、则最小输入电压应为 x + 1V。

我的问题是、如果输入电压降至 x 伏以下、输出电压将是多少? 由于在这种情况下输入电压小于 x 伏、因此输出当然不再为 x 伏。 在这种情况下、我的问题(输入小于所需的"x 伏特"输出电压)是输出电压的确切值是多少? 在这种情况下、输出电压会变为0伏、还是会下降到任何其他值?

 

请尽快帮助澄清这一点。

我们迫切需要这一信息。

非常感谢您的参与。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否 、如果未满足输入电压≥1V+1V 要求、LM2941输出电压不会突然降至零。

    输出电压通常会变为 Vin-Vdo、其中 Vdo 主要取决于负载电流(Iout)和结温(Tj)。 请参阅数据表中的图1和图2。

    请注意、如果或当 Vin 降至最低工作电压(6V)以下时、LM2941超出了确保的工作范围、并且 Vdo 值可能会远高于1V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Daddio:
    感谢您的解释。
    我有一个后续问题。
    让我们看一个数字示例。 我在电路中的标称电压为+15V。 通过 R1和 R2电阻器将所需的输出电压设置为9V (有关原理图中的电阻器、请参阅数据表)。 由于 Vref 通常为1.275V、因此 R1和 R2相应地设计为输出电压 Vo 为9V。

    让我们假设负载消耗最大电流、并且结温也很高。 根据数据表中的图1和图2、我们假设最大压降电压为0.7V。

    因此、只要输入电压 Vi 等于或大于9+0.7=9.7V、输出电压就可以保持9V。

    如果 Vi 降至9.7V 以下、输出也将相应下降。

    假设 Vi 为8V;负载消耗最大电流且结温非常高、Vo 将为8-0.7 = 7.3V?
    是这样吗?
    如果是、那么我还有另一个问题。 当 Vi 大于 Vo+Vdo 时、Vo 值遵循我们在 R1和 R2上的设计。 因此保持了所需的 Vo。 但是、当 Vi 降至 Vo+Vdo 以下时、Vo 将等于 Vin-Vdo? 在本例中、Vref 仍为1.275V?

    请对此进行澄清并再次确认。
    非常感谢您的参与。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请注意、1A 时确保的最大压降电压为1.0V。  

    如果 Vin =15V、Vout =9V、Iout =1A、则 Pdiss=((15V - 9V) x 1A)= 6W。  Rθja、如果 Δ T = 41C/W (即 TO-263)且 Ta = 25C、则结温需要为271C (即 Tj =(Pdiss x Rθja)+ Ta)。

    当然、LM2941结温永远不会像热关断电路激活、输出将关闭、Vout 将变为零直到结温冷却。

    "。。 假设 Vi 为8V;负载消耗最大电流且结温非常高、Vo 将为8-0.7 = 7.3V? 是这样吗? "

    一般而言、是的。

    "。。 但是、当 Vi 降至 Vo+Vdo 以下时、Vo 将等于 Vin-Vdo? "

    如果 Vin=8V 且 Iout=1A、则这超出了保证的工作范围、通常情况下 Vout=Vin-Vdo。

    "。。 在本例中、Vref 仍为1.275V? "

    由 R1/R2产生的电压(在 ADJ 引脚上可见)将随 Vout (欧姆定律)相应下降、但在 Vin 小于6V 之前、内部带隙基准电压不会受到影响。 请参阅功能方框图、了解感测到的 ADJ 引脚电压和带隙基准电压如何通过控制环路建立 Vout。