This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS561208:关于 TPS561208输出问题

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS561208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/610899/tps561208-about-tps561208-output-issue

器件型号:TPS561208

尊敬的,

我正在使用 TPS561208设计降压电源。 但在数据表中、Vin 范围为4.5V 至17V、Vout 范围为0.76至7V。

为什么 Vout 的最大电压低至7V? 由于采用降压拓扑理论、它应该非常接近17V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    问得好。 TPS561208是一款 DCAP2器件、也可称为 COT (恒定导通时间)器件。 它是一种滞环控制模式。 DCAP2控制模式将在小占空比运行下具有出色的瞬态性能。 在大占空比下工作时、负载瞬态将变得更糟。 此外、TPS561208的最大占空比约为80%。 因此、我们更希望客户使用输出电压低于7V 的器件。

    最棒的

    Anthony