This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3492AR111DEMO:LM3492问题

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3492, TPS92560

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/611441/lm3492ar111demo-lm3492-issue

器件型号:LM3492AR111DEMO
主题中讨论的其他器件: LM3492TPS92560

您好,

我正在设计使用 LM3492的灯具 、以驱动四串 DURIS S5白色 LED (LED VF 为6.1V、IF 为125mA)。 目前、我要将4S4P 配置到 LM3492AR111DEMO 板、在12Vac 时、我可以获得0.936的正确 PF、效率也最接近81%。 顺便说一下,我还进行了24VAC 测试,我无法获得良好的功率因数。 我想提出一些问题、请参阅下面的内容。

1) 1)在24VAC 时、我需要更改组件以实现良好的功率因数和效率。

2) 2)在32VAC 时、我需要更改组件以实现良好的功率因数和效率。

3) 3)除了 LM3492外、是否还有任何解决方案或合适的应用能够以良好的功率因数和效率驱动12、24、32 VAC。

请提供建议。

谢谢。

此致、

洛伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Loon、

    对于24VAC 和32VAC 的大部分输入波形、您的电压高于 LED 堆叠电压、因此开关不再运行、唯一的电流消耗是通过线性电流。 输入电流波形将是平坦的。 我希望、如果您在24VAC 和32VAC 时切换到8S2P、您将会看到很大的改进。

    另一个选项是 TPS92560。 它专为 PFC 而设计、但您可以使用32VAC 输入将其最大电压降低至接近。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clint、

    感谢您的回复、我将对其进行测试。

    此致、

    洛伊