This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/BQ27421-G1:当我们先拔下电源再插入同一电池时、SoC %似乎下降了约105

Guru**** 2609925 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/611594/linux-bq27421-g1-soc-seems-to-drop-about-105-when-we-unplug-then-plug-in-the-same-battery

器件型号:BQ27421-G1

工具/软件:Linux

随附的是一张扩展表、其中显示  了在拔下电源插头然后重新插入电池之前电量监测计显示的值。  这种情况似乎只发生在时间的边缘,而不是接下来的几个。 我们还注意到了最大值 容量似乎也在增加,在这种情况下,最大值应设置为2450,但电量监测计报告访问量为2500。

e2e.ti.com/.../battery_5F00_SOC_5F00_plug_2D00_in.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    插入电池后、监测计容易出现 SOC 测量错误、因为电池电量可能不会放松、可能有电流流入或流出电池、或者您可能处于电池 OCV 曲线的平坦区域。 但是、一旦电池充满电或放电以耗尽、电量监测计就能够准确跟踪电池的 SOC。
    此外、您是否已根据 bq27421的快速入门指南文档配置监测计的设置?
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、

    您是否监测电池的拆卸和/或插入情况、并在重新插入电池时重新配置电量监测计?  这是一个 ROM 测量仪表、在断电并重新加电时、默认为更通用的配置。  您正在 RAM 寄存器中使用优化的配置。  当您断开电池时、需要将其重新配置为您的优化配置、以便准确测量您的特定电池。  您是否在 SW 中遵循了该过程?