This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2621:布局示例

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2621

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/611462/lm2621-layout-example

器件型号:LM2621

您好!

我们收到了客户关于 LM2621的问题。
请帮帮我们。

[问题]
他们根据数据表中的布局示例设计电路板。 他们 有问题。

问题1. Rfb2被连接至 PGND 端子。 他们认为 Rfb2应该被连接至 SGND。 此外、PGND 端子远离电源 GND、并通过窄迹线进行连接。 这些连接是否可能会导致问题?

问题2. SGND 与电源 GND 是冷的。 此连接是否可能会导致问题?

此致、
tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Tateo-San、

    感谢您考虑使用 LM2621。 我同意您的客户的意见、将 Rf2引用到 SGND 是更好的选择、尽管这并不意味着示例布局实际上会导致问题。 毫无疑问、最佳做法是对所有控制信号使用 SGND、对电源电路使用 PGND。

    关于 SGND 到 PGND 的连接、无论如何、它们应该被连接到 PGND。 关键是不要将 PGND 放置在功率电流路径上、这就是在示例布局上所做的操作。

    希望这能澄清。 如果您的问题得到了解答、请点击"这解决了我的问题"按钮进行回答。

    此致、
    Yohao Xi、系统和应用工程、APP-BMC-BCS、TI