This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138:根据 UCD3138、可以同时实现两个电源模块

Guru**** 2609945 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138, TIDA-00705, TIDA-00653

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/611296/ucd3138-hou-to-achieve-two-power-modules-at-the-same-time-start-based-on-the-ucd3138

器件型号:UCD3138
主题中讨论的其他器件: TIDA-00705TIDA-00653

您好、提出一个问题。
我想使用 基于 UCD3138的直流/直流电源, 然后使用两个并联的电源,当 输入电源时,希望两个直流/直流电源可以同时启动,即输出电压设置时间基本相同。
我想问的是、如何设计硬件和软件以在同一时间启动两个电源模块、 是否有参考案例?
谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为您所需要的只是同步 PWM 信号,没有相位差。 UCD3138有许多示例可用于实现相位差交错。 可以根据您的需要修改这些内容。 TIDA-00653和 TIDA-00705是几个示例。

    谢谢、
    Sanatan