请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCD3138 主题中讨论的其他器件: TIDA-00705、 TIDA-00653
您好、提出一个问题。
我想使用 基于 UCD3138的直流/直流电源, 然后使用两个并联的电源,当 输入电源时,希望两个直流/直流电源可以同时启动,即输出电压设置时间基本相同。
我想问的是、如何设计硬件和软件以在同一时间启动两个电源模块、 是否有参考案例?
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、提出一个问题。
我想使用 基于 UCD3138的直流/直流电源, 然后使用两个并联的电源,当 输入电源时,希望两个直流/直流电源可以同时启动,即输出电压设置时间基本相同。
我想问的是、如何设计硬件和软件以在同一时间启动两个电源模块、 是否有参考案例?
谢谢你。