This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54620:串联连接两个 DCDC

Guru**** 2579295 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/611558/tps54620-connecting-two-dcdc-in-series

器件型号:TPS54620

你好  

我想将两个直流/直流串联:  

12V 输入-> DCDC1转换为5.5V 输出->转至第二个 DCDC 输入并转换为3.3V 输出

是否存在缺陷或潜在问题?  

两者均可与内部时钟配合使用  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您当然可以这么做。 您是否需要5.5V 电压轨? 如果您只需要3.3伏电压、那么直接从12V 转换到3.3V 电压更高效
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 John

    我确实需要5.5V 电源轨。 它连接到将其转换为5V 的 LDO
    3.3V 进入 LDO、LDO 将其转换为3V

    从直流/直流输出到输入的噪声如何?反之亦然? 如果它们不能在相同的频率和占空比下工作、并且每个都有不同的负载、会怎么样?

    谢谢
    伊兹克
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以将两者同步到公共时钟、以获得完全相同的频率。 我喜欢使两个转换器与另一个转换器异相运行、以最大程度地降低噪声。 第二个转换器肯定会将一些输入纹波返回到第一个转换器的输出上。 您可以在第一个转换器输出 LC 之后添加一个额外的 LC 滤波器。 确保在第二个电感器和第二个3.3V 转换器的输入旁路电容器之间使用一些电解电容(值不重要)。 很多用户只是在 RT 模式下运行两个转换器、并且如果您不想生成同步时钟、让频率伪影下降到可能的水平。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!