This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LED 驱动器建议

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92515

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/611199/led-driver-recommendation

主题中讨论的其他器件:TPS92515

您好!

我想知道您是否可以推荐我应该将哪个 LED 驱动器用于以下设计参数:

- 12-60VDC 输入

-20V 直流输出

- LED 驱动电流380mA

-模拟调光低至1%

-最少的器件、最低的成本

谢谢!

此致、

Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Drew、

    我们有芯片可以确保实现这一点、但这是一个非常宽的输入电压范围。 除非开关频率相对较低(难以达到1%)、否则在高输入电压下进行调光时、可能会遇到最小占空比问题。 在某些情况下、您还需要降压/升压拓扑、这会增加复杂性。 还是可以有两个阶段?  

    如果您想讨论可能性和权衡、请随时直接与我联系。 我们可以肯定地做到这一点、但这样一个多用途应用不会是极少的组件数量、但最终不一定很昂贵

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Clint、

    感谢您能很快回来! 我将您的回复转发给了我的客户、下面是他要说的:

    "我们不需要降压/升压、我们只设想降压。 很抱歉、输入电压将始终高于20V OLED 电压。 我们确实需要能够处理至少60VDC 输入电压的器件。

    请告诉我哪些 TI 器件可能是此类应用的最佳选择、并尽可能接近1%的调光。"

    有什么想法可以做到这一点?

    谢谢!

    此致、
    Drew
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Drew、

    是的、TPS92515将是一个不错的选择。 如果设计为不会过早达到最短关断时间、则可以达到1%以下。 有一个 EVM 以及使用此器件的一些 TI 参考设计。

    此致、

    克林特