This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM317:数据表 SNVS774P 电路问题

Guru**** 2473260 points
Other Parts Discussed in Thread: LM317-N

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/611448/lm317-data-sheet-snvs774p-circuit-problem

器件型号:LM317

LM317-N 的数据表 SNVS774P (2015年10月修订版)包含此器件的许多典型应用。 第9.2.11节描述了一个不能按预期工作的限流电压稳压器。

首先、有一个简单的拼写错误–图中给出了组件值。 29、设计的短路电流约为120mA、而不是210mA

更重要的是、尽管电路在大多数输出电平下工作良好、但在低电压输出下、限流器发生故障。 假设 Vout = 1.25V、R2 = 0。 当输出短路时、OUT 连接到调节、晶体管集电极无负载。

有两种解决方案:

  1. 通过将固定电阻器 R5与可变电阻器 R2串联、可接受更高的最小输出电压。 R1 =220欧姆、R5 =220欧姆、Vout 最小值=2.5伏

  2. 或者、可以通过在调节和 R1、R2的结之间插入一个电阻器(例如120欧姆)来提供限流晶体管的负载、从而在所有过载条件下提供限流负载。 显然、这个额外的电阻器将在输出电压公式中引起第二个小误差、但这在许多应用中都无关紧要、因为 Iadjust 非常稳定。

我选择了第二种解决方案、电路工作正常。

这不是一个真正的问题,只是建议修改数据表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Bill、

    遗憾的是、正如您看到的、我们不能抵抗数据表中的拼写错误。 我们感谢您的反馈、并将其标记为在下一个数据表修订版中进行更正。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Ryan