This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 电源多路复用器

Guru**** 2387080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/611500/power-mux

你(们)好

我正在寻找能够处理两个输入自动切换的电源多路复用器:

1.4.5 - 17V、最大4A (适配器)。

2.3- 4.2V、最大4A (电池)。  

输出应跟随高电压输入。


最大输出电流应为4A

您能否提供合适的集成解决方案?

BR、

 

Gilad。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gilad、

    有关电源多路复用解决方案的概述、请参阅 此应用手册。 根据您的要求、您需要使用 TPS25942解决方案。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    谢谢、

    Alek Kaknevicius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Alex。
    感谢您提供快速且信息丰富的反馈。
    根据我的理解、我应该使用应用手册中所述的两个 TPS25942吗?
    这将与并联的适配器和 BATT 无缝配合使用?
    BR、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gilad、

    只要一次只有一个电源处于活动状态(电池或适配器)、此解决方案就能正常工作。 根据配置和输出电容、这可以配置为无缝解决方案。

    谢谢、

    Alek Kaknevicius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Alex。
    我的设计要求同时连接两个电源、但仅输出具有更高电压值的电源。 您能推荐不同的解决方案吗?

    Gilad。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gilad、

    只要同一电源是"高电平"电源、此配置就可以工作。

    谢谢、

    Alek Kaknevicius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢你的帮助。