This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92660:TPS92660功能

Guru**** 2384370 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92660
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/610964/tps92660-tps92660-functiont

器件型号:TPS92660

Helleo,我需要驱动一个激光二极管阵列,总共8个灯串,每个灯串的电压大约为35V,恒定电流2.5A (典型值),3A (最大值),TPS92660可以通过 I2C 接口调节电流,并实现 PWM 电流,这对我来说很好。 现在、我有一些有关 TPS92660的问题:

  1. TI 网站上的 Iout (最大值)为5A。 这是降压转换器输出电流、对吧? 线性稳压器最大输出电流?

  2. 关于降压转换器输出电流修整、如果我设置电流为2.5A、则-20%的电流变化应为2A、32个阶跃从2.5A 变为2A、每个阶跃变化约为0.6%(约0.015A); 电流变化19.4%应该是2.985A、从2.5A 到2.985A 的32个阶跃、每个阶跃变化大约为0.6%(大约0.015A);对吧?

  3. 如果我在输出电压下并联8个支架 LD、这是可以的吗? 它们之间是否会有干扰?

您对我的应用有什么建议或好的解决方案吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请问您的输入电压是多少? 您是否需要 I2C 调整功能? 每个 LED 灯串的规格是2.5A/3A、还是全部8个 LED 串并联的规格? 如果你能给我这些答案、我可能还能提出其他建议。 但是、要回答您对660的问题、请执行以下操作:

    是的、这适用于降压转换器。 线性稳压器的最大电流实际上取决于660线性栅极驱动器能否处理所使用的 FET、以及您不介意在 FET 中燃烧多少功率损耗。 当您根据调节 LED 灯串电流所需下降的电压来增加电流时、它的功率可能会非常快。

    2.是的、正确。

    具体取决于每个灯串中的电流精度需要达到多高。 这是一种常见的做法、因此、理论上是可以将所有8个灯串并联。 但是、灯串之间的 VF 有任何轻微变化都会导致一些轻微的电流失配。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,克林特

    感谢您的回答。

    我 的输入电压可以调节、 我的初始想法是在可调节电压之间达到30-40V、具体取决于每个灯串电压。 如果每个灯串电压为35V、您建议的电压是多少? 输入和输出之间的最小电压差是多少? 该值是否更有效?

    我觉得 I2C 修整功能最好、这个功能集成到芯片中、精度、稳定性和抗干扰性能会更好。

    每个 LED 灯串的电流为2.5A/3A、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您喜欢 I2C 和高精度、这是一款很好的器件。 每个字符串可能需要一个、如果每个字符串都需要处于该电流级别、则可能需要两个字符串。 稳定性也不是此器件的问题。 它只需要一个电容器、并且仍然具有快速瞬态响应。

    如果您的 LED 灯串为35V、则输入电压至少为40V 左右。 660不需要大量的余量、但我仍将保持至少5V 的击穿电压。

    此致、

    克林特