This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53355:纹波生成值问题

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53355

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/611553/tps53355-ripple-generation-values-question

器件型号:TPS53355

大家好、团队、

我希望进一步了解如何根据数据表中的设计示例选择纹波生成值。 这些计算与我们在主题 SVLA653上的另一个应用手册不匹配。 在数据表第8.2.1.2节中、C2值首先设置为1nF (如何选择该值?)、然后根据等式11将 C1设置为10至100xC2的范围。 在第5页的应用手册中、首先设置 C1、然后将 C2设置为3或4xC1 (相反关系)。  

我正在尝试了解哪个公式集是正确的、以及为什么 TPS53355的设计示例在组件选择方面具有相反的关系。  

应用手册: www.ti.com.cn/.../slva653.pdf

此致、

Casey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    数据表中有相当多的手波、但该方法是根据 TPS53355的实际使用情况开发的。 我运行了应用手册值、Cr 和 Rr 分别得到534 pF 和53.6k。 这些值看起来可疑、但该应用手册是针对完全不同的转换器系列编写的。 此外,它们没有提供一个例子。 我会继续使用数据表方法。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 John、

    您能否提供一些有关如何在数据表中选择 C2的起始值以及从控制环路角度看这些值之间应如何关联的见解?

    此致、
    Casey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    设计人员可能会从经验中挑选出这一范围。 关键是添加一些纹波信息。 DCAP 控制是自适应导通时间和滞后关断时间。 如果没有一些纹波信息来结束关断时间、频率和占空比会有很大的变化。 它基本上是不稳定的。 我知道 DCAP2的内部纹波注入提供了高频零点。 查看 TPS53355 EVM 的环路响应、看起来纹波注入在较低频率、远低于 LC 转角频率时提供零。 由于这是一种 TI 专有拓扑、因此可能没有提供大量技术细节、而不是像电流模式和电压模式控制那样经过广泛研究的技术细节。