This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50EVM-561:尝试充电时、RSOC 不变

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50EVM-561, BQSTUDIO, BQ4050EVM-561

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/610135/bq40z50evm-561-no-change-in-the-rsoc-while-attempting-to-charge

器件型号:BQ40Z50EVM-561
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIOBQ4050EVM-561

您好!

我正在尝试使用 BQ Studio 测试 BQ40z50evm-561。 我正在尝试运行充电和放电仿真。 我已将 PACK+和 PACK-连接到充电器。 我已移除 SYS PRES 到 PACK-导线、因为我已在 DF 配置中设置 NR 位。 我第一次尝试通过 FET_EN=1为电池组充电。 由于该过程不起作用、我通过设置 CHG_TESET=1和 DSG_TESET=1继续进行。 这也没有为我的电池组充电。 电池组 I AM 测试(INR18650-30Q)附带了库存电量监测计、因此通过尝试通过连接为电池组充电但仍尝试读取 bq40z50EVM 来运行另一项测试。 由于电池组充电、RSOC 没有从16%变化、剩余电量也没有随电池电压持续升高而变化。

如果有人对这类问题的发生原因有任何想法、我将不胜感激

谢谢、

Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

    您能否在启动 bqStudio 后发送其屏幕截图。

    此外、您还需要 通过发送 FET 使能命令来确保充电和放电 FET 导通、并确保没有触发会关断 FET 的安全功能。 您需要确保已发送其 enable 命令、并且已设置 QEN 标志。 您还需要执行学习周期、以确保监测计了解电池的 Qmax 和电阻、从而能够正确报告 SOC

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Oxyn、

    我在以前的软件中看到有一种实现学习周期的方法、我将如何继续并能够执行这一操作。 下面也是我的 bq 的尖叫。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Steven、
    您可能尚未完成成功的学习周期。 请按照下面的应用手册完成此器件的学习周期。
    www.ti.com/.../getliterature.tsp
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、

    我现在正在进行生命周期测试。 唯一的问题是、我仍然通过电池组电量监测计进行充放电。 出于某种原因、即使启用了 FET、bq40z50EVM 也不允许我进行充电和放电

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Steven

    您的屏幕截图显示充电和放电 FET 已启用。 您能否测量 FET 栅极上的电压以确保有足够的电压来打开它们? 这是我唯一可以想到的原因、它将阻止通过电路板的 FET 进行充电和放电。

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    两个栅极电压等于 BAT 电压。 我将 PACK+连接到 Charger+,将 PACK-连接到 Charger-。 连接到充电器时不会发生任何情况。 保险丝熔断电路是否与此相关、我是否应该按照用户手册中的说明切割此测试的铜?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Steven

    如果 FET 导通、两个栅极应比电池电压高大约9V、而不是与电池电压相同的电压。 请按照 EVM 用户指南中的说明检查您的设置。 BTW,您使用的是我们的 EVM 还是您自己的电路板? 不、保险丝熔断电路与此无关。

    此外、发送 srec、以便我们在电路板上测试它、看看它是否是您的设置问题。

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../bqevm.zipI将您的电路板与我的电路板并联使用、因为 BQ 不允许我对电路板进行充电或放电

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我测试了您的 srec、并且 CHG 和 DSG FET 上的电荷泵工作正常。 CHG 和 DSG 引脚比 BAT 高11V 左右。 您的设置必须存在硬件问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的监测计装运盒标有 BQ40z50evm-561、但实际电路板标有 BQ4050evm-561。 这是问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Steven、
    这是两种不同的器件。 我建议您联系我们的客户服务部门、以便为您提供正确的电路板。 很抱歉出现问题。
    谢谢
    Onyx