This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLVH431A-Q1:并联稳压电路的最大输入电压

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TLVH431A-Q1, TLVH431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/611313/tlvh431a-q1-max-input-voltage-for-shunt-regulation-circuit

器件型号:TLVH431A-Q1
主题中讨论的其他器件: TLVH431

您好、香榭丽舍

我的客户认为将 TLVH431A-Q1用于高电压节点。

在附加配置的情况下,“输入”节点的最大可用电压是多少,参数如下?

 Ik = 100uA、

R1 = 1.25M Ω、

R2 = 100k Ω、

Vo = 17.5V

e2e.ti.com/.../Question.xlsx

谢谢、此致、

Noboo Fujihara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Noboo 您好、

    TLVH431是基于电流的并联电压基准、只要器件具有足够的电流(Ik)来满足规格、器件就能正常工作。 没有最大输入电压(Vin)、但根据您的 Rin、器件将在最小和最大电压范围内工作。

    基于 Ik = 100uA 的 Vin 为:
    Vin (Ik = 100uA)= Vo + Rin * Ik = 17.5V + 199k Ω* 100uA = 37.5V
    这是 Vin 使器件正常工作所需的最小电压。

    根据您的配置、最大输入电压为:
    VIN (最大值)= Vo + RIN*Ik (最大值)= 17.5V + 199k Ω* 70mA =~14k V
    这是 Vin 使器件正常工作所需的最大电压。

    我希望这能回答这个问题。

    -Marcoo