This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 器件选择查询

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5021

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/611482/device-selection-inquiry

主题中讨论的其他器件:LM5021

大家好、

我不熟悉交流/直流电源设计、最近我正在研究交流/直流转换所需的项目、输入范围:80V - 250V、50 - 60Hz、输出范围:24V、1A。  额定温度范围为-40°C 至80°C。 根据您的经验、您能否推荐一些适合我的设计的 IC 或解决方案?

感谢您的观看!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Silverwolfman、

    您可能会对该参考设计感兴趣: www.ti.com/.../PMP20809
    本设计中使用的 IC (LM5021)的工作结温范围为-40°C 至125°C

    此致、
    拉夫