This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ12003:限流器 LMP8646的稳压器

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: LMP8646

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/610934/lmz12003-regulator-for-current-limiter-lmp8646

器件型号:LMZ12003
主题中讨论的其他器件:LMP8646

我们需要使用 LMP8646电流限制器来限制以下电源的电流,如 TI 建议的那样:

请建议使用与限流器兼容的小型封装稳压器。

Vout =-3.5V

VIN = 5V

VOUT =-3.5V (负电压)+/-5%

 电流限制加电= 10mA  

稳态电流= 5mA

纹波 = 10mV RMS @ 1MHz

2.输出电压=+1.8V

Vin = 3V

VOUT =+1.8V +/-15%

 电流限制加电= 150mA  

稳态电流= 80mA

纹波 = 30mV RMS @ 1MHz

2.输出电压=+6.5V

Vin = 9V

VOUT =+6.5V +/-5%

 电流限制加电= 100mA  

稳态电流= 80mA

纹波 = 10mV RMS @ 1MHz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Rahul、

    您可以使用我们的 WEBENCH 工具查找参数建议。

    请参阅 webench.ti.com

    此致、
    Denislav