This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2703:二极管替代产品

Guru**** 2815225 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2703

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/609673/lm2703-diode-replacement

器件型号:LM2703

大家好、团队!

请帮帮我。
我的客户对 LM2703有疑问:
他们使用 的器件中的 LM2703
VIN = 2.4至5V、Vout = 7.2V、I_LOAD = 20 - 30mA 连续 电流(最大值)。
作为二极管(数据表的图6.) 他们使用了 BAS316 (NXP/NExperia)。 但现在它已停产。 他们正在寻找替代产品。
在所描述的数据表中、它应该具有260至400mA 的开关电流限制。  
BAS316具有持续正向电流- 250mA (最大值)。
因此有问题:
1)这样、对于 BAS316 、电路工作了10年以上、没有故障。 怎么可能?
2)对于 使用 BAS316等二极管的 LM2703、哪个 I_LOAD 为最大值?
它们具有2个来自 ONS 的替换器: BAS16HT1G 和 MDL914T1G。 但其持续正向电流低于= 200mA (最大值)、 重复峰值正向电流低于500mA (最大值)。
它们是否可以将其中一个二极管与 LM2703搭配使用?  
在 LM2703的数据表中、它应该具有像 MBRM130LT1这样的二极管、具有 持续正向电流)= 1A (最大值)、IFRM (重复峰值正向电流)= 2A (最大值)。
他们能否使用 参数较低的变体?

提前感谢您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Iliya、

    感谢您与我们联系以回答您的问题。

    在数据表中、我没有看到您提到的二极管 BAS316的基准。 但是、二极管的速率连续电流可能小于器件的峰值电流限制。 这是由于二极管仅在内部 MOSFET 关断期间导通。 这意味着二极管的平均电流小于峰值电流限制、因为它不会传导整个开关周期。



    二极管的选择取决于应用。二极管的平均电流估算如下。

    ILIM*(1-D)

    其中:

    ILIM 是最坏情况下的电流限制
    D 是升压转换器的占空比。
    计算平均电流后、在选择具有足够大的平均电流额定值以允许容差的二极管时、应增加一点裕度。



    谢谢、


    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett、

    请帮助我们解决客户的问题:
    他们希望确保 LM2703能够正常工作、并且不会出现 BAS316等二极管故障。(他们已经为具有 BAS316的前10公里器件生产了器件)
    但在 LM2703的数据表中、没有任何公式可用于所需的二极管。
    如果我们不向他们提供一些信息、他们只能用 P2P 代替 LM2703 - AP3015A (Didodes 具有可确保电路正常工作且 BAS316无故障的公式)

    提前感谢您!

    VIN = 2.4V 至5V、Vout = 7.2V、I_LOAD = 20mA 连续 电流(最大值)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Garrett、

    您能为我们提供客户信息吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ilya、

    请参阅数据表的公式3。
    www.ti.com/.../lm2703.pdf

    谢谢、

    Garrett