This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138:霍尔效应传感器

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/611325/ucd3138-hall-effect-sensor

器件型号:UCD3138

尊敬的所有人:

我需要在我的应用中使用双向霍尔效应传感器进行电流测量。 电流测量块的输出将作为最大电压范围为1.6V 的 EADC 的输入。 我发现的所有产品都具有 Vdd/2 (Vdd 通常为5V)失调电压、因此我无法在 EADC 中使用该失调电压。 是否有任何具有可变偏移的霍尔效应传感器、您可能会建议用于 UCD3138。

非常感谢您的参与

Merih

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道我们使用的是 Allegro ACS716系列之一、我注意到、这只是不推荐用于新设计。  但这就是我们使用的方法。  它还具有其他有助于在电源中使用的功能、并且可在3.3伏下运行。  

    我们使用运算放大器、但我们使用它、以便我们可以具有两种不同的增益。  对于高电流、我们具有较低的增益信号、而相对增益提高2倍以提高低电流时的 THD。  

    我们使用分压器将输出电压降低到适合 EADC 1.6伏范围的水平。