This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2375:TPS2375的参考设计

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2375, TPS23750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/611164/tps2375-the-referece-design-of-tps2375

器件型号:TPS2375

你(们)好

TPS2375的参考设计是否为 Vout=12V、Iout=1A 且为非隔离式?

此致、

横田洋三

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takahiko-San、您好!

    我们没有 TPS2375参考设计;但是、我们最接近的是具有12V、0.95A 输出的 TPS23750的非隔离式参考设计: www.ti.com/.../PMP4679

    TPS2750是 TPS23275的衍生产品、其中包括一个集成的直流/直流控制器。

    本非隔离式 PoE 设计指南中也使用了该技术 :www.ti.com/.../slua454.pdf

    最棒的
    Thomas Amlee