This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMIC (TPS65910A3A1RSL)电源线上的负载问题。

Guru**** 2609925 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65910

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/610613/loading-issue-on-pmic-tps65910a3a1rsl-power-supply-lines

主题中讨论的其他器件:TPS65910

您好!

在我们的定制构建板中、我们使用 Sitara AM3599处理器以及电源管理 IC (TPS65910A3A1RSL)。

最初、我们没有发现任何电源问题、但作为测试的一部分、我们对所有电源进行负载测试、然后我们确定了 PMIC 电源轨(VFB2&SW2-VDD2和 VFBI&SW10-VIO)上的问题(@最大负载)。

根据数据表、我们应该能够在 VDD2线路上加载1.5A 电流、在 VIO 线路上加载1A 电流、但在加载线路1.5 (VDD2)和1A (VIO)时、我们观察到 电源电压下降。

在完整参考 TPS65910A3A1RSL 的数据表后、我们了解到可以通过 EEPROM 寄存器值配置线路的最大负载。

我们已经读取了线路 VIO 和 VDD2的 REF_REG、并了解到线路已配置为0.5A、VIO 为1.5V 、VDD2为1A、VDD2为1.1V。

 

描述(地址)

寄存器值(数据读取)

数据应该是(对于所需的加载)

VDD2控制寄存器(0x24)

0x05 (1.1V、1A)

0x25 (1.1V、1.5A)

VIO 控制寄存器(0x20)

0x01 (1.5V、0.5A)

0x04 (1.5V、1A)

 

我们希望 VIO 和 VDD2线路永久配置为可能的最大负载,您能为我们提供帮助吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    在进行负载测试时、您是否在运行某些操作系统?
    您可以在 am33xx_spl_board_init()函数中的 u-boot 代码 board/ti/am335x/board.c 中执行 I2C 写入操作、以更新相应的 PMIC 寄存器。

    如果在内核级执行负载测试、则可以使用 u-boot 用户空间命令 i2c mm 来修改 PMIC 寄存器。 如果选择此选项、则可能需要在每次系统重新启动时写入这些寄存器。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kalyan、

    您好!您不能更改设备的启动配置(EEPROM)。 器件将始终具有相同的启动序列/电压。 一旦器件打开、您就可以根据需要配置电压-正如 Yordan 所解释的那样。

    有关使用 AM3599设置 TPS65910的建议、请查看此用户指南 :www.ti.com/.../swcu093e.pdf

    如果您需要进一步的帮助、请告诉我。

    谢谢、
    纳斯塔莎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Natasha、

    我们不会尝试更改电压或序列。

    在使用 PMIC 对我们的设计进行电气验证时、我们发现 PMIC 不支持两个电源轨(VIO 和 VDD2)的用户指南中提到的负载电流。

    我无法在此处添加附件,请参阅用户指南的第6页,该页清楚地说明线路(VIO 和 VDD2)可以处理1A 和1.5A




    此致
    n Kalyan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    n Kaylan、

    感谢您的澄清。 这两个电压轨上有哪些外部组件?

    此致、
    纳斯塔莎