This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1H100-Q1:绝对最大工作频率>2kHz、用于短时间

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/610836/tps1h100-q1-abs-max-operating-frequency-2khz-for-short-periods

器件型号:TPS1H100-Q1

大家好、团队、

代表我的客户发布:(TPS1H100能否在远高于2kHz 的频率(即20kHz)的短时间内运行而不会损坏?)

通过查看第9页、可以看出开通和关断时间可能在20-50us 之间。  考虑到这些时间和转换率、显然不会有周期小于500us 的典型线性 PWM 行为。  因此、我可以理解、目标是警告人们坚持2KHz 或更慢的频率、以使结果满足他们的期望。

但是、读取最大额定值的另一种方法是非常短的周期(50-100us)会导致损坏、而不是由500us 周期内的任意占空比造成的。  可能是电荷泵电路中的 SOA 应力或限制?  似乎不太可能、但我想确认一下。

我们正在尝试确认2KHz/500us 绝对最大额定值是否意味着短暂接触更快的 PWM、例如50-100us 周期的50%占空比方波会损坏器件。  


谢谢!
Keith N.
AFA OD/WPA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith、

    我已联系我们的设计团队、并将在我从他们那里获得更新时告知您。

    谢谢、

    Alek Kaknevicius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith、

    最大 PWM 频率由开启/关闭延迟和压摆率决定。  

    对于 Vs=12V 且在上升沿、器件从输入上升沿到输出达到 VS 的90%大约需要100us。如果占空比低于20%、VOUT 可能永远不会达到 VS。

    根据设计团队的分析、器件不应因高频开关而受损。

    谢谢、

    Alek Kaknevicius