This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62260-Q1:TPS62260-Q1高温下的输出电压与输出电流间的关系

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62260-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/609758/tps62260-q1-the-vout-vs-iout-under-the-high-temperature-of-tps62260-q1

器件型号:TPS62260-Q1

你(们)好


TPS62260-Q1的 ℃电流在 电气特性中定义为最大600mA@Ta=25 μ A。
但是、只要我看到图12、输出电压就会随着 Iout 的增加而下降。
随着 Iout 在高温下增大、该器件的 Vout 会下降。
我的理解是否正确?
此致、
横田洋三

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这可能是输出电压降低的原因。 这种影响还可能由内部基准电压的温度漂移或电流和/或温度升高导致的接地漂移变化引起。