This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51013B:用于单节锂电池的无线接收器电路(BQ51013B+Q24040)

Guru**** 2607215 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ51013B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/610689/bq51013b-wireless-receiver-circuit-for-1-cell-lithium-battery-bq51013b-q24040

器件型号:BQ51013B

大家好! 我是无线电源领域的新手、在这个领域没有太多经验。 我想使用 Bq51013B 创建我自己的接收器电路、因此我使用数据表获取适用于我的应用的推荐电路。 我的 projetc 的目标是为单节电池加载3.7V 600mAh 电量。 因此,我参考了数据表中包含的电路,我得到了这些电子元件的杆菌。  

我有一些问题:

1 -我应该使用什么类型的主机!!

2- 电路中的电池组表示电池!!

3-这些电容器和电阻值是否适合我的应用?  

4-对于 Cout/C4和 C3/Crect,一个电容器就足够了,或者我应该添加另外2 个并联电容器 (10uF、0.1uF)  

5-与此电路配合使用的线圈类型是什么?

感谢您的提前帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Khali

    感谢您的提问、我将尽力提供帮助。

    我快速看了一下电路、没有发现任何大问题、但会更详细地看一下。
    以下几个问题将帮助我:
    1) 电池为600mAh,您的充电率和终止值是多少?
    2) 对于 RX 线圈、您需要处理多少空间。 EVM RX 线圈是否正常?

    相关信息
    我有一些问题:

    1 -我应该使用哪种主机!!!-这是可选的,可以是硬接线

    2-电路中的电池组意味着电池!!--是的

    3-这些电容器和电阻值是否适合我的应用? --将进行审查

    4-对于 Cout/C4和 C3/Crect,一个电容器就足够了,或者我应该再添加2个并联电容器(10uF,0.1uF)--推荐两个。 注意对于10uF 电容器、我看到很多陶瓷电容器的直流偏置性能非常差。 它们远小于额定 C 值。

    5 -与此电路配合使用的线圈类型是什么?-如果可以使用 EVM 线圈,这是一个很好的起点。 适配器可以是5V、并且具有与充电器电流匹配的电流。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Bill!
    感谢您的回答和处理。
    1)电池为600mAh --您的充电速率和终止值是多少?--电池为3.7V (充电速率=1C=0.6A)--终止值我知道放电位置最大值是25 C (25*60=1.5A)
    2) 2)对于 RX 线圈、您必须处理多少空间。 EVM RX 线圈是否良好?--我必须在 PCB 中设计的 RX 线圈的一个空间内工作(但我将首先使用一个推荐线圈(将从 EVM 线圈开始)来检查设计)。 电路之前未经过测试、我正在努力优化电路、请在您的帮助下、我将看到结果。

    我还有其他问题:
    1-您是否有一些主机示例(硬或软)
    2-对于 C5,数据表中没有任何信息,您是否有一些测试值!
    3-在某些型号中,有2个 PGND,我必须将它们接地!

    此致、
    Khalil Yousfi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Bill!

    我完成了原理图、结果就像这样、如果您不介意看一下并将笔记发回给我。

    我为该应用选择该线圈、  fr.rs-online.com/.../

    如果您不介意、请查看并将您的笔记发回给我。

    此致、
    Khalil Yousfi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     你好 Bill!

    我更新了原理图、看起来就像这样、如果您不介意查看一下并将您的笔记发回给我。

    我想将此推荐线圈与此电路相集成。

    对于发送器、我能否使用亚马逊销售的已发货发送器中的一个!!

      

    此致、

    希望很快得到您的回答、  
    提前感谢您。