This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110:为什么充电、BQ34110未达到充电终止、但 RSOC =100%

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/610589/bq34110-why-charging-bq34110-does-not-reach-charge-termination-but-rsoc-100

器件型号:BQ34110

BQ34110用于3节锂离子电池、每节电池的容量为2700mAh。

充电终止条件是 锥 电流=80mA、锥 电压=100mV

充电时、充电电流为1.3A、电池电压为每节4.1V/、但 RSOC=100%.e2e.ti.com/.../BQ34110_2D00_3S1P_2D00_2700mAh_2D00_GG_2D00_2017_2D00_07_2D00_10.xlsxe2e.ti.com/.../BQ34110_2D00_EOS_2D00_Auto_2D00_Test_2D00_2017_2D00_07_2D00_07.xlsx

导致此问题的原因是什么?

附加的文件是 g.file &log 数据

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    您是否按照 EVM 用户指南中的说明正确配置了 CEDV 系数、以及您是否执行了学习周期以便监测计学习 FCC?

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Onyx、

    1;使用 Fixedv 并配置 EDV0/EDV1/EDV2。
    2;我执行了一个学习周期、因此监测计以0.5C 放电电流学习 FCC、然后转到 charge.charge 电流为0.5C、充电电流为1.3A、电池电压为每节4.1V/电池、但 RSOC=100%。 我不知道导致这种情况发生的原因是什么、所以我想得到你们的一些建议。
    Tks
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以共享您的 gg 文件吗?
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 onyx:

    随附的文件是 gg filee2e.ti.com/.../8372.BQ34110_2D00_3S1P_2D00_2700mAh_2D00_GG_2D00_2017_2D00_07_2D00_10.xlsx