This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS24751:使能端的电容

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/611231/tps24751-capacitance-on-enable

器件型号:TPS24751

您好!

是否可以在该引脚上放置最大电容?  我的客户希望使用47uF 来延迟使能信号。

谢谢、
Mike Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mike:

    使用47uF 延迟使能信号没有问题。

    此致
    Rakesh