This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM27403:LM27403

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: LM27403

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/611009/webench-tools-lm27403-lm27403

器件型号:LM27403

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

我们希望在电池供电设计中使用 LM27403、WEBENCH 假设效率超过95%。

由于我们只期望负载低于1A、因此无需电流感应。 我的问题是、如何操作

如果可以丢弃电流感应、则处理 CS+/CS 和 D+/D-。

OTP 被拉至接地。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    安德烈亚斯
    出于安全原因禁用电流限制通常不是一个好主意。
    如果您决定这样做、则可以将 D+、D-连接到 GND、并将 CS+连接到 Vout。 建议将 Riset 从 Vout 更改为 CS-。
    如果以后需要添加 OCP、您还可以将该组件保留为安装选项。

    此致、
    Mathew
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mathew、您好!

    感谢您的快速回复;我们考虑让 OCP 部分"不安装"、 即使如此

    D-将保持 接地 (如您建议的那样)、D+和 CS+/CS-将浮动/不会按照您的建议进行连接

    此致