This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61099:V_OUT = 1.5、碱性 AA 压降

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: RF430FRL152H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/611334/tps61099-v_out-1-5-with-alkaline-aa-voltage-drop

器件型号:TPS61099
主题中讨论的其他器件:RF430FRL152H

您好!

我使用的是在1.5V 输入上工作的 RF430frl152H。 我使用1.5V 碱性 AA 电池为器件供电。 然而、这个张力会随着时间的推移而下降、并且由于 RF430的 V_IN_MIN = 1.45、我需要一些东西来保持这个张力上升。 我找到了您拥有的升压转换器(直流/直流)、但我没有找到能够提供 V_out_min < 1.8V 的转换器。

我是否忽略了执行该操作的某个组件? 或者、您建议改用什么?

非常感谢您的参与、  

Tobia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    目前、我们没有升压转换 器可以在 VIN<1.5V 和 VOUT<=1.5V 的情况下运行、我想其他公司也没有此类器件。 我建议在此应用中使用升压+ LDO/降压解决方案。