This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65150:要求进行 TPS65150 EVM 故障实验

Guru**** 2770695 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65150, TPS65135, TPS65130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/611159/tps65150-asking-for-the-tps65150-evm-fault-experiment

器件型号:TPS65150
主题中讨论的其他器件: TPS65135TPS65130

大家好、
客户使用 TPS65150 EVM、客户仅使用 VS 和 VGL。

输入电压为3.3V。 VS 调整至5.7V。 VGL 调整至-5.7V。

VS 和 VGL 电压在面板复位和初始化时处于故障模式。
Pleaes 注释为什么 VS 和 VGL 处于故障模式。

短接

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 SH、

    TPS65150有一个 FAULT 引脚、如果在连接到 FLT 引脚的电容器定义的时间之后其中一个输出电压未处于稳定状态、IC 将关断。 我希望 IC 关断有2个原因:

    1. VGH 无法达到电阻分压器设置的电压。 由于 VH 电压降低、因此需要按照达到 VGH 的方式设置 VGH、例如将其设置为9V 并使用 x2跳线、然后 VGH 应正常工作。

    2. VGL 无法达到电阻分压器设置的电压。 如果 Vs 设置为5.73V、则 VGL 的逆变器电荷泵只能达到-Vs+2Vd。 VD 是二极管压降、大约为0.3V、因此 VGL 只能达到-5V 左右、而不是设置为-5.74V。 如果需要-5.74V 电压、则需要使用逆变器倍压器电荷泵、请参阅以下示例:e2e.ti.com/.../7217.InverterDoublerBAT54S.pdf

    另一种查看所有输出电压的方法是通过将 FLT 引脚连接到 VIN 来禁用故障特性。

    也许您的客户应该了解似乎更适合其需求的 TPS65130或 TPS65135。

    此致、
    Brigitte