This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2660:TPS26600 - OVP 最大电流和电压

Guru**** 2383850 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/610358/tps2660-tps26600---ovp-maximum-current-and-voltage

器件型号:TPS2660

大家好、团队、

TPS26600 OVP 引脚可承受的最大电压为5V。

在使用分压器的典型应用中(电压低于)、我们可以计算出符合规格的正确值。

如果 R3损坏并断开、OVP 电压情况会发生变化。

  • OVP 引脚内可流动的最大电流是多少?
  • 能否使用 R1和 R2将电流限制在安全级别?

我假设在 R3打开时、OVP 警报将会设置、但了解 OVP 引脚是否能够承受新的电压应力非常重要。 如果 R3损坏、警报可能不需要 OVP 错误、但如果器件能够承受、系统仍会对异常做出反应。  

谢谢、

日落

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    OVP 引脚泄漏电流为4V 时为100nA、电压为5V 时可高达200nA。

    当 R3因损坏而开路时、R1和 R2会将电流限制为几 uA、因为 R1+R2的电流阶数为~1Mohm。
    例如、在 R1+R2 = 1Mohm 的24V 电压轨应用中、OVP 电压和电流分别约为6V 至7V 和17-18uA。
    这在短时间内是可以的、因为只要电流限制在数十个 UAS 电流、内部 ESD 结构就可以承受短时间。
    器件的工作电压已超过绝对最大值规格、不保证长时间正常工作。


    您能否告诉我们、在系统切断电源轨或采取纠正措施之前、OVP 可以看到该电压多长时间?

    此致、
    Kari。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Kari、

    应力可能持续几秒钟。

    谢谢、

    日落
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将返回并检查 几秒钟的过载 是否正常 、然后返回。

    此致、

    Kari。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    电源线上预期的最大电压是多少?

    此致、
    Kari。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    典型电压为24V、最大电压范围为12V-30V。

    谢谢、

    日落