This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61046:Steppup 不起作用

Guru**** 2580935 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61046

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/610970/tps61046-stepup-does-not-function

器件型号:TPS61046

您好!

从某种程度上讲、我构建的 Steppp 电路不会为我提供所需的输出电压。

我觉得输出一直是开/关的、不会达到5.5V。

我的输入为5V、输出(和反馈10K/100K 电阻器)配置为9V。

我将1K 欧姆电阻器作为负载、我看到输入电源中的电流消耗很高。

我可以插入一些有关我的设计和布局的图片、但我找不到添加文件的位置。

我已经使用6个组件进行了试用、我也更换了 TPS61046、但行为保持不变。

我检查了封装、原理图符号和布局、都很好。

请帮助。

Moshe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请分享输入、输出波形和结构布局。 使用"丰富的格式"插入图片和文件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    已连接示波器输出:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    原理图和布局不应导致此问题。 请参阅此博客来调试电路"e2e.ti.com/.../tips-in-debugging-a-boost-converter"
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jasper、

    感谢您的支持。

    我发现问题,误将 Vin 导线从电源连接到 SW 引脚(电感器的另一个桥臂...)

    抱歉...

    当我连接到 Vin 时、所有器件均按预期工作。

    谢谢

    Moshe Eitan