This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2660:TPS26600 -关断引脚

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/610356/tps2660-tps26600---shutdown-pin

器件型号:TPS2660

大家好、团队、

TPS26600在数据表中指定、一旦电压处于0.55-0.94V 范围内、SHDN 引脚将被激活

如果我想大声疾呼、让我再次启动器件的电压将是多少?

它的范围是2-3.4V 吗?

这意味着参数 V (SHDN)输出电压是什么?

谢谢、

日落

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    如果引脚电压在25°C 时低于0.76V、器件将 SHDNb。 在整个温度范围内、该 SHDNb 引脚电压需要低于0.55V 才能关断器件。

    如果电压由于迟滞而超过1.2V (在整个温度范围内)、器件将恢复并重新启动。

    SHDNb 有内部周上拉。 SHDNb 输出电压是当引脚悬空或泄漏0.1uA 时的电压。

    此致、
    Kari。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Kari、

    它是您在数据表中提到的吗?

    如果电压由于迟滞而超过1.2V (在整个温度范围内)、器件将恢复并重新启动。

    SHDNb 有内部周上拉。 SHDNb 输出电压是当引脚悬空或泄漏0.1uA 时的电压。

    这意味着上表中指定的输出电压参数是什么?

    谢谢、

    日落

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于 SHDNb 引脚由数字控制、数据表中没有提到过迟滞、但典型值为20mV。 在整个温度范围内、迟滞增大、1.2V 是器件在整个温度范围内重新启动时的电压。

    当引脚悬空时、电气特性表中指定的输出电压为 SHDNb 引脚电压。 (内部上拉会将该引脚拉至典型值2.7V)

    有关内部上拉图、请参阅数据表的图48。


    此致、

    Kari。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kari、

    感谢您提供更多信息。

    日落