This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5575输出电压调节

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5575

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/610871/lm5575-vout-regulation

主题中讨论的其他器件:LM5575

您好!


我们将驱动两个风扇(一个额定电流为0.6A、另一个额定电流为0.39A -两者都是
12V 风扇)和5V LDO、最大负载为~160mA。 Vout 设定点设置为13.45V
(R5 = 10k、R6 = 1k)。 两个风扇并联。 风扇正极导线
通过4.7nH 电感器和连接到 LM5575稳压器的输出
负极引线通过开关频率为25kHz 的 MOSFET 接地。 。
驱动 MOSFET 的栅极信号占空比在10%至90%之间变化。 我们
请注意、当我们执行占空比扫描时、输出电压未调节。
收集的数据如下:

%直流  输出电压
----      ----
10.     13.43.
20.     13.42.
30     13.32.
40     13.17.
50     13.06
60     12.96.
70     12.9.
80     12.86
90     12.82.
97     12.7.

这低于数据表中规定的稳压器1.5A 限值。

补偿器值如下:
C5 - 1.5nF
C6 - 68pF
R4 - 35k

此外、我们还具有以下组件值:

C3 = 470pF (输出电感器为47uH)
Rramp = 330k (根据 TI 论坛声明、这应该在100k 范围内)
C7 - 0.022 μ F

您能否告知此器件为什么不进行调节。

谢谢你。

此致、

扫罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    同一问题上的多个主题帖。 将保持一个线程打开