This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61170:用于幻象供电+48V 的 TPS61170

Guru**** 2427060 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61170, TPS61178, LM5001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/609982/tps61170-tps61170-for-phantom-power-48v

器件型号:TPS61170
主题中讨论的其他器件: TPS61178LM5001

您好!

让我谈谈幻象电源解决方案。
客户目前使用 TPS61170进行幻象供电。
但是 、客户希望 从下一个模型中选择固定的 PWM 模式并使用它。
因此、我正在寻找 FPWM 的升压转换器。
您能给我有关 TPS61170替代产品的建议吗?

此致、
Yusuke /日本地区


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以查看 TPS611781、但需要再添加一个电荷泵
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Li-San、

    感谢您的友好支持。
    我向客户推荐 TPS611781。

    请举一个简单的电路示例或配置示例吗?
    我想将其用于建议的材料。

    此致、
    Yusuke /日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    什么是输入/输出条件? 客户为何需要 FPWM 器件
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Li-San、

    感谢您的支持。
    客户状况为:
    VIN=10V 至18V
    VOUT=48V
    输出电流≒50mA

    客户 担心电源噪音。
    (对图像的影响是由来自 GND 的噪声引起的。)
    因此 、客户正在寻找 FPWM 产品。

    此致、
    Yusuke /日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于这种高输入电压、TPS61178不正常。 对于此应用、我们没有比 TPS61170更好的转换器。
    您指的是哪张图片?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Li-San、

    感谢您的友好支持。
    TPS611781 的最大输入电压额定值高于 TPS61170。
    为什么不能使用它?



    此致、
    Yusuke /日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    额定输出电压仅为20V、这就是不能使用它的原因
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Li-San、

    感谢您的回答。
    我理解您的解释。
    您是否了解其他候选产品?
    我想获取这个套接字。

    此致、
    Yusuke /日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TPS61170是一款固定频率器件、我仍然不知道为什么它不适合客户。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuke San、

     如果布局良好、TPS61170的输出纹波应该非常小。

    在 custimer 端、输出纹波要求是什么、我们可以在实验中进行测试以进行检查。 因为 TPS61170是此应用的最佳解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    李圣、海伦-圣、

    感谢您的响应和支持。
    不是纹波请求。
    客户不喜欢以下模式。
    客户 希望即使在轻负载时也修复 PWM。




    此致、
    Yusuke /日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yusuke - San、

    该应用中的输入电压、输出电压和最轻负载是多少? 以便 我们可以检查是否有合适的器件!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Helen San、

    感谢 您的友好支持。
    客户状况为:
    ・Vin=10V~18V
    ・Vout=48V
    ・μ A Iout≒50mA (最低1mA 阶数)
    (用于幻象供电)

    电路图如下。



    此致、
    Yusuke /日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuke -San、

    感谢您的支持。 LM5001/5002似乎适合于应用、不再需要为输出电压充电、直接为48V 输出、因为该器件支持75V。

    但您 需要检查轻负载1mA 运行波形。 建议您在 LM5001/5002上打开一个在轻负载、PWM 或跳跃模式下工作的新帖子。  我手头上没有 EVM。 美国的人支持此部件。

    祝您好运!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Helen San、

    感谢您处理此事。
    我将查看有关 LM5001/2的信息。

    此致、
    Yusuke /日本地区